Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
处理 F28335引导加载程序移植到 f28379d 时、对闪存库有一点疑问。
F28335 Flash28335_API_V210.lib 的闪存 API 库可替换 为 f28379d 的 F021_API_F2837xD.lib。 请确认这一点。
我可以在下面的路径中看到两个库、F021_API_F2837xD.lib 和 F021_API_F2837xD_FPU32.lib、两者之间的区别是什么。
TI\C2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\flash_api\f2837xd\lib
Flash28335_API_V210.lib、在这里、我认为向库添加了版本号是对的吗?
TI\C2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\flash_api\F2833x\28335\lib
谢谢