This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:我可以期待什么时钟精度?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602611/tms320f28035-what-clock-accuracy-can-i-expect

器件型号:TMS320F28035

我有一位客户在寻求以下信息方面的帮助:

1) 1)是否可以达到+/- 1%以内
2) 2)时钟精度预期是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devon、

    如果您使用外部 XTAL 或时钟源、精度将受到该源的限制。 XTAL 应能轻松满足1%的精度。

    如果在器件上使用内部振荡器、则在运行条件下的精度约为5%。 其中大部分是由于温度变化所致。 请参阅图5-9。 数据表中的"随温度变化的零引脚振荡器频率运动"。

    使用内部振荡器时、我们还提供了软件补偿库、可使用内部温度传感器来补偿振荡器温度漂移。 这通常会在整个温度范围内实现优于1%的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用补偿库时、整个温度范围内是否存在最大/最小时钟精度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    这不是我们可以在生产中对每个器件进行测试的结果、因此我们在数据表中没有得到保证的规格。

    从分离批次单元的基准表征中、我们看到、在整个温度范围内、最坏情况误差略低于1%、最坏情况发生在接近最低温度(-40 C)的位置。