This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:增强型1类 I2C

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602796/tms320f280049m-enhancement-of-type-1-i2c

器件型号:TMS320F280049M

尊敬的香榭丽舍

F28004x 似乎还没有在外设指南中 ()。

与0类 I2C 相比、我想知道 F280049的1类 I2C 的增强功能是什么?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    下面重点介绍了非常细微的更改

    I2CSTR.BYTESENT -当主器件/从器件已经在 SCL/SDA 线路上成功发送了字节时、BYTESENT 被置位。
    -这个诊断位显示字节已成功发送。
    I2CEMDR - I2C 扩展模式位(允许向后兼容0类)

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    我明白了。

    感谢您的信息。

    韦恩