This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f28035:相移全桥初级电流重构。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600701/tms320f28035-phase-shift-full-bridge-primary-current-reconstruction

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

我正在设计相移全桥转换器。 我正在为初级变压器电流重构而挣扎。 我的初始计划是获取 RMS 电流。 但未考虑 LS 的循环电流。

 因此、峰值电流也是可以的。 只有我也找不到 ADC 采样的正确点 。

 目前、我使用1个低侧电流感应电阻器。 我想改用电流感应变压器来降低开关噪声。

 当我查看 UCC28950和 TMDSHVPSFBKIT 的原理图时。 它们在 Vin+电源处使用电流互感器。  而无需任何额外的内核复位电路。 如何 防止它 在满负载时饱和? 我认为这是一个非常奇怪的问题。 请您解释一下吗?

有没有关于如何检测内核是否饱和的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDSHVPSFBKIT 实现不使用 ADC 结果来实现峰值电流模式控制。 C2000控制器上的片上模拟比较器用于实现逐周期峰值电流模式控制操作。 感测+Vin 线路中的初级电流可在发生击穿故障时保护功率级。 4.87k 电阻器用于复位电流感应变压器。 该电阻选择为感测电阻(48.7欧姆)的100倍。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi