This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:有关使用 LAUNCHXL-F28377S+BOOSTXL_BUCKCONV 的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602681/ccs-launchxl-f28377s-questions-about-the-use-of-launchxl-f28377s-boostxl_buckconv

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI 工程师!

我正在使用 LAUNCHXL-F28377S+BOOSTXL_BUCKCONV。当 INCR_BUILD = 0时、在 RAM 中进行调试、并观察参数的变化。但我不知道是什么导致它突然无法正常工作。显示如下。

调试时、点击 Run 来显示它、如上图所示。点击 CLEARFAULT1不会清除故障。我已重新安装 CCS 和 controlSUITE、但故障仍然存在。我认为 ADC 模块已损坏、导致当前采样值异常并受到过流保护。但是、 DSP 调试和程序下载没有问题、运行时指示灯将一直闪烁。请帮助我分析问题的原因以及如何解决、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在尝试清除故障之前、您是否执行了这些步骤? 您是否将占空比设置得过高?

    18.将鼠标悬停在水平工具栏上的按钮上并单击按钮、启用实时模式。 19.可能会出现一个消息框。 如果是、请选择 Yes 以启用调试事件。 这会将状态寄存器1 (ST1)的位1 (DGBM 位)设置为“0”。 DGBM 是调试使能屏蔽位。 当 DGBM 位被设定为“0”时,内存和寄存器的值可被传递给主机处理器,以更新调试器窗口。 20.当打开大量窗口时,由于仿真链路上的带宽有限,以连续刷新更新过多的窗口和变量会导致刷新频率下降。 右键点击 Expressions 窗口中的按钮,然后选择‘Continuous Refresh Interval…’(连续刷新间隔)。 您可以通过更改连续刷新间隔(毫秒)值来降低 Expressions 窗口变量的刷新率。 1000ms 的速率通常足以进行这些练习。 单击观察视图的 Continuous Refresh 按钮。 运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BOOSTXL_BUCKCONV、我记得过流跳闸有问题。 我想我烧毁了 U2、BoosterPack 上的运算放大器、通过处理设置并更换部件、我的问题消失了。 这是几年前的事、因此我可能会记住这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我已经设置了你说的所有操作。我只调试 LAUNCHXL-F28377S (未连接 BOOSTXL_BUCKCONV)。同样的问题将会发生、单击运行操作将停止、问题是过流故障。如上图所示。
    我可以进入调试并点击运行它、以查看 DSP 程序正在运行(板上方的指示灯闪烁)。 上图中显示的错误在运行后出现。 过流故障。但实际上、当 INCR_BUILD = 0时、我应该打开9V 适配器开关并将参数 Duty1A_set 设置为0.3、LAUNCHXL-F28377S 将真正起作用。 但是从图中可以看到、Duty1A_set=0、并且我没有访问9V 电源、它不应该有过流警告错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OC-PROT 设置为什么。 我的是 ADC_A4/COMP2

    您可能希望查看此引脚与 DVM 的电压电平

    您提到 ADC_A4/COMP2可能已损坏。

    您可能需要选择其他 Compx 以查看过流跳闸是否消失。

    我在 Buck_VMC-settings.h 中看到#define ADC_IL_Comparator 2

    我认为在 GUI 中更改它应该在设置文件中更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制台窗口中的红色错误消息是什么? 它们看起来不正确。 您可能需要剪切这些文件并将其粘贴到 google 中、以查看其上是否有任何信息。