This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:TMS320F28022PTSCA 与 TMS320F28022PTS

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601816/tms320f28022-tms320f28022ptsca-vs-tms320f28022pts

器件型号:TMS320F28022

此器件上显示的 CA 后缀是什么? 我无法找到数据表、器件标识、材料数据表或其他来源的差异。 对 CA 结束的任何帮助都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    您在哪里可以看到 TMS320F28022PTSCA 的参考?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有几个位置

    数据表第135页: www.ti.com/.../tms320f28022.pdf
    质量页面: www.ti.com/.../pinout-quality
    样片/购买页面: www.ti.com/.../samplebuy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在看到了。 我想这是专门指定芯片修订版本、但产品团队的某个人需要做出回应。 抱歉。

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将深入了解它、但很可能是将 PN 设置为自定义、或者只是错误地将其显示在网络上、而不会自动附加到数据表中。

    但这不是正常的 PN、因此请忽略。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确认这是误将其设置为器件型号。 我们不会按此可订购产品进行制造、而且该产品正在被移除。