This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:具有 F28069 (M)控制卡构建配置

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8302, INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE, DRV8312, DESIGNDRIVE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601564/drv8301-hc-c2-kit-with-f28069-m-control-card-build-configuration

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

我已经在论坛的多个位置阅读过、其中控制套件 InstaSpin BLDC 项目中有针对此卡的构建配置。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/333202?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=instaspin%20bldc%20gui%20project

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/444242/1595634?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=28069m%20target%208301%20bldc#1595634

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/339335?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=instaspin%20bldc%20motor%20kv

当我查看项目的构建配置时、我只会看到 F2803x_DRV8301_RAM 和 F2803x_DRV8302_RAM。

我注意到、项目中包含很多文件、并且特定于 F2803x 的路径很多。  我在控制套件中找到了 F2806x 文件、我最终可以包含这些文件、并且可以进行项目编译。

我希望我缺少一些东西、我只需选择 TI 预先配置的项目即可?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有专门用于 F28069的链接器命令文件的 InstaSPIN-BLDC 项目不在 DRV8301-HC-C2-KIT 文件夹中。 DRV8312套件文件夹中包含一些可添加到项目中的文件-由于链接器命令文件与开发套件无关、因此使用此版本应该没有问题。 您还可以在 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_common\cmd 中包含"库存"一个(F28069_RAM_lnk)、而不会出现任何问题。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在前面、我要说我更喜欢具有软件经验的硬件人员。

    但对我来说、它并不像链接器脚本那样简单。  项目中有所有这些特定于 F2803x 的文件。  
    示例:  

    我必须为 F2806x 搜索所有这些文件、以便为该处理器成功构建项目。  这意味着修改文件的全局搜索路径、我还不确定如何操作。  

    我希望有一个 InstaSpin_BLDC 示例项目、其中已经设置了构建配置。  我之所以需要这个特定处理器、是因为您可以设计一个电路板、使您能够灵活地探索所有 TI 算法。

    它是否像链接器脚本一样简单? 我无法将其添加到项目中并构建它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyson、

    InstaSPIN-BLDC 项目不支持 F2806x。 您当然可以自己移植、但我们不提供示例。

    您将在 controlSUITE 中看到、一些其他项目是针对 F2803x/6x 双构建的、因此您可以按照完成的操作进行操作。

    InstaSPIN-BLDC 是一种较旧的解决方案、我们不会花时间进行任何新的更新/发布。  对于电机控制、该时间花在 MotorWare 和 DesignDRIVE 上

    我还想提醒您、如果您使用的是 F28069 controlCARD 的 M 版本、它具有不同的 ROM、因此您需要在项目中包含 IQmath 库、 或者、使用 MotorWare 中的链接器 cmd 文件针对 F2806x、以便它指向 F2806xM ROM 中 IQMath 的正确位置。