This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035和 DRV8303EVM

Guru**** 2910510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603171/tms320f28035-f28035-and-drv8303evm

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV8303EVM

我正在浏览 DRV8303EVM 的 InstaSPIN BLDC 固件、并想知道 PWMDAC 的用途是什么? 头文件"F2803xPWMDAC_PM.H"提到该文件特定于 DRV8301套件、并将 PWM 4A、5A、6A 和6B 配置为 DAC 引脚。 它的用途是什么?

谢谢

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWMDAC 是一个系统、在这个系统中、通过一个外部低通滤波器传递一个 PWM 信号、你可以将内部信号作为一个模拟信号路由到一组接头引脚。 它旨在允许在示波器上测试信号以进行调试。

    肖恩