This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:读取硬件 PCB 文件需要什么软件?

Guru**** 2575375 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602955/tmdsdock28379d-what-software-is-needed-to-read-the-hardware-pcb-files

器件型号:TMDSDOCK28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

在 controlSUITE 的"HwDevPkg"文件夹中打开 PCB 布局的硬件文件需要什么软件? 文件为 *。cmp、*。crc、*。drd、*。plc 和...

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该能够在 Gerber Viewer (如 ViewMate)中打开它们。

    此致、
    Gautam