This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:控制卡尺寸

Guru**** 2506875 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602971/tmdscncd28379d-control-card-dimensions

器件型号:TMDSCNCD28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

大家好、

我正在尝试访问 TMDSCNCD28379D 控制卡的尺寸。  

它们是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    重量(g)
    [不包含套件包装或布线]
    长 x 宽 x 高(英寸)
    TMDSCNCD28379D        23 4.164英寸 x 2英寸 x 0.35英寸                             

    一种更好的方法是导入设计(在 Mentor PADS 中完成)并从中获取维度。  您可以在 C2000Ware 或 controlSUITE 中找到设计详细信息。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett