This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:控制卡的引脚排列

Guru**** 2944000 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602937/tmdscncd28379d-pinout-of-the-control-card

器件型号:TMDSCNCD28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、

我正在尝试使用 Delfino 控制卡并将其插入定制设计的 PDB。

引脚13、16和29在   \controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3\TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf 中显示为 GND

而这些引脚在实验套件   \controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3\F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015的原理图中显示为 NC

以下哪项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanta、
    如果通过连续性测试进行验证、您将看到引脚13、16和29为 NC。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在设计 PCB、目前还没有控制卡、因此有问题。 感谢您的快速回答!