This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:将程序载入到闪存

Guru**** 2583555 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602206/tms320f28027-load-program-to-flash

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!  

我想知道是否有一个分步过程可以将程序加载到闪存中。  

例如、如何更改链接器文件以便将其上载到闪存。 例如控制器的 LED 闪烁示例、我希望在为控制器供电时运行该程序。  

一旦我对这一点有了基本的了解、我想将一些参数存储在闪存中、以便每次启动时我都可以读取这些值并继续运行程序、最后我可以将一些值写入闪存、我可以将这些值写入闪存 我稍后可以在重新启动程序时使用。  

我目前正在关注闪存 API 教程、但在进行以下编辑时遇到错误:

我不确定 controlSUITE 中的闪存示例中发生了什么情况、是否有有关此示例的教程?

请告诉我、是否有一些文档我可能遗漏了、以便更好地了解此主题。  

此致、

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajan、

    您是否查看了中提供的闪存 API 文档(Flash2802x_API_Quickstart.pdf) \libs\utilities\flash_api\2802x\v201a\doc?

    我还建议您尝试运行示例代码以了解其工作原理。
    libs\utilities\flash_api\2802x\v201a\example_ccsv5

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Manoj、

    感谢您的快速回复。

    是的、我现在将介绍该文档。

    我可以只运行代码,还是需要在不同的项目中设置此 API? 我能否单步执行并监控正在执行的操作?

    我不确定该代码到底在做什么。 是否有人详细介绍该示例所做的与固件开发包类似的工作?

    此致、

    Rajan Joshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    当我尝试使用 SW_API 与调试器一起运行 API 时、我会收到一个提示、询问我是否要使器件脱离低功耗模式。

    这是我在提示符下单击是、否或取消时所得到的控制台片段。  

    是否有另一种加载此代码的方法?

    此致、

    Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajan、

    我认为这是重复的帖子。 您是否已解决此问题?

    此致、
    曼诺伊