This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602639/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我看到用于开发套件的驱动 FET 是 IPA60R250CP。 它们在12A 电流下的额定电压为650VDC。 我的电机需要大约530v 才能运行5000 RPM。 我的负载要求使我远低于套件的10A 额定值、最大电流约为2.5至3A 以较低电流运行较高电压是否存在任何问题? 我看到的都是 FET、因此很难看到电路的其余部分。 正常驱动电路仅将此作为限制因素、电源电压也没有其他变化。 如果可能的话、这方面的原理图会很好。 是的、我知道我将超出套件规定的限值、我将尽我所能最大限度地降低风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这些 MOSFET 专为 PFC 而设计、您可以通过将 BS1连接到 BS5来绕过该部件。 更多详细信息 、请参阅硬件指南。 如果您安装了 controlSUITE、则可以在以下目录中找到这些文档和原理图。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我现在看到了。 它不在我拥有的东西中、但我在这里找到并正在下载它。