This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何使用 EMIF 的 CS0?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602690/ccs-tms320f28379d-how-can-i-use-cs0-of-emif

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

在 EMIF 芯片选择存储器映射表,我看到 EMIF_CS0可以映射256M*16 地址、但我无法 扩展256M 字节,如何使用 EMIF 连接地址引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CS0用于具有行地址和列地址以及多个组的 SDRAM 存储器空间。 不确定这是否回答了您的问题。 如果没有、请提供有关您的查询的更多详细信息。


    Vivek Singh