你好、冠军
我的客户评估 T 格式、并在:以下有一个问题
他们将 在100us PWM ISR 中写入 T 格式编码器 EEPROM、客户不想使用下面的延迟函数、但希望检查 EEPROM 的忙标志、如果没有忙、则写入 EEPROM、这会提高效率。 请建议如何获取 EEPROM 的忙标志。
DELAY_US (200L);//延迟200us
地址= 1;
address_tmp =(__翻转32 (address)>> 24)和0xFE;//包括忙"0"
tformatData.rxPkts[0]=((((uint32_t) DATAIDD)| 0x40)<< 8)|(uint32_t) address_tmp;
crcResult = PM_tformat_getCRC (0、16、8、(uint16_t *)&tformatData.rxPkts、tformatCRCtable、 2);
crcResult =(crcResult)^(0xFF);