This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28069:C2000引导加载程序

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602691/starterware-tms320f28069-c2000-boot-loader

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Starterware

大家好、

我想为 TMS320F28069编写一个引导加载程序段。

需要任何.cmd 文件和 asm 文件。 或代码分支启动.asm 文件中所需的任何更改。

是否有人可以为引导加载程序提供.cmd 和.asm 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、

    对于可以从闪存运行的加载程序、请参阅 器件的示例 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\f28069_flash_kernel。

    此致

    Santosh Athuru