This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未提供 designdrive IDDK 原理图

Guru**** 2855440 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602583/designdrive-iddk-schematics-unavailable

主题中讨论的其他器件:controlSUITEDESIGNDRIVE

大家好、我发现 controlSUITE v3.4.6中没有 designdrive IDDK 的原理图。

我已经安装 了 controlSUITE v3.4.6 (最新版本)、可以在"C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v1.0\IDDK_HwDevPkg\IDDK_HwDevPkg_R2.2"和中找到文件

"C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_HwDevPkg_R2.2"

但是、在使用 Altium Designer 打开文件后、文件是空的、我看不到任何原理图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图是使用 Express Schematic 完成的、这是客户可以下载和使用的免费软件。 无论如何、原理图也可在同一文件夹中以 PDF 格式提供。

    Rgds、

    Ramesh