This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:引导加载程序过程

Guru**** 2536600 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602349/ccs-tms320f28069-bootloader-process

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我想为 SCI 引导加载程序编写一个代码。 我很困惑在哪里编写引导加载程序代码(在哪个文件中)以及在.cmd 文件和代码分支启动 asm 文件中的更改是什么、用于引导加载程序进程 ofr、我是否还需要在其他文件中进行更多更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请参阅 C2000Ware 和以下示例:C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2806x\examples\c28\f28069_flash_kernel

    此致
    Chris