This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHV1PHINVKIT:TMS320F28027替代 TMDSHV1PHINVKIT 上使用的 TMS320F28035

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601903/ccs-tmdshv1phinvkit-tms320f28027-as-substitute-to-tms320f28035-used-on-tmdshv1phinvkit

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

如果我可以使用 TMS320F28027替代 TMDSHV1PHINVKIT 上使用的 TMS320F28035、有人能帮我吗? 不具有其他功能是可以的。 我们只希望能够调试和加载程序。 我们对此非常陌生。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将无法提供全面支持、但下面是您需要做的几件事

    您将需要更改器件支持以指向 F28027

    2.您需要将 CMD 文件更改为 F28027

    3.修复任何编译器问题、某些文件可能指向 F28035头文件等

    4.设备之间的 ADC 引脚可能不同,请确保 PICA 上的 PicB 控制卡上存在相同的 ADC 引脚,否则请对 ADC 驱动程序和配置进行必要的更改。

    此致
    Manish