This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何在 USB 模块中使用多个端点

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/599788/tms320f28377d-how-to-use-multiple-end-points-in-usb-module

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的所有人:

28377d 处理器中的 USB 模块有32个端点、即16输入+16输出。 第一个是保留的、因为控制端点和其余部分是可配置的。

在控制套件 器件支持软件中、USB 通用大容量器件(USB_DEV_BULK)程序是为一个输入和一个输出端点构建的。

如果需要、如何使用其他端点。 是否有任何方法来定义/使用。

可以有人说、请您介绍一下特定主题。

谢谢

Abhijit Kelkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 C2000Ware 中的 F2837xD_USBL_UG.pdf。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我检查了它具有相同的一个输入/输出端点使用。 不使用多个端点
    此致
    Abhijit