This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tmdscncd28379d:设备管理器中未显示控制卡上的 XDS100 v2

Guru**** 2567355 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600127/ccs-tmdscncd28379d-xds100-v2-on-control-card-not-showing-up-in-device-manager

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我必须把一些东西弄乱了,我希望在座的人知道如何帮助。  我正在使用 CCS v7.1.0.00016、直到最近、我才能够在 tmdscncd28379d 上使用板载 XDS100V2。  这不再起作用- XDS 100不会显示在设备管理器中、当我在属性、常规、主选项卡中运行"verify"时、我收到以下错误:

连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

我也有几个松散的 XDS100、它们也不起作用。  我有一个 Blackhawk USB2000控制器、它可以在我设计的板上工作、但不能在 tmdscncd28379d 的辅助 JTAG 连接中工作。  我尝试重新安装 CCS、但这不起作用。  有人有什么想法吗?

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JustinWalraven、

    我认为您可以再次安装 XDS100驱动程序、以下链接(http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100)。

    安装后、您可以在设备管理器中查看、

    如果启用了 VCP (随附了 VCP 启用的屏幕截图)、则不应使用任何其他应用程序(如 PuTTy 或 TeraTerm)的 XDS 实例一次。

    我们可以禁用 VCP (VCP_disable_one_port_emulated)、如屏幕截图所示、仅当实例出现在 DeviceManager 中时。

    e2e.ti.com/.../xds_5F00_vcp.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是可帮助解决 JTAG 问题的 Wiki: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="JustinWalraven">我也有一些松散的 XDS100、这些也不起作用。  我有一个 Blackhawk USB2000控制器、它可以在我设计的板上工作、但不能在 tmdscncd28379d 的辅助 JTAG 连接中工作。  我尝试重新安装 CCS、但这不起作用。  有人有什么想法吗?[/引述]

    希望您使用适配器而不是 USB 为实验套件供电、以便使用外部调试器。

    此致、

    Gautam