This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] hex2000实用程序

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601638/hex2000-utility

如何使用 hex2000实用程序。 是否有人可以提供下载 hex2000实用程序的链接? 还是与 CCS 中内置的 C2000实用程序相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    这是 CCS 中编译器安装的一部分。
    exe 示例位置路径:~/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-C2000-16.12.0.STS/

    在此处了解更多有关此功能的信息、作为本用户指南的一部分: http://www.ti.com/lit/spru513

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我明白了。
    谢谢 Christopher