This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在28x DSP 中加载程序的方法

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601915/method-of-load-program-in-28x-dsp

通常、 有两种方法可以在28x DSP 中加载程序。

使用仿真器(如 XDS100v2)加载程序、仿真器连接到 JTAG 接口。

2.首先运行引导程序,然后通过485通信加载 DSP 主程序。

是否还有其他 加载程序的方法,特别是在产品线(许多设备)中,可以使用这些方法来提高加载程序的效率?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronnie:

    在业界、基于 CAN 的编程解决方案非常有名。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronnie、
    有些客户使用 JTAG、(GPIO)并行或 SCI。 根据您使用的 MCU、检查引导模式引脚设置提供的外设加载选项。

    有一些第三方生产编程器(例如 BPMicro)支持 C28x MCU 的生产编程、我相信他们有使用并行引导加载程序或 SCI 或 JTAG 的选项。

    此致
    Santosh Athuru