This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:在执行 INCC mppt 算法后、Vout 一直按 OVP THRESH

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601512/tms320f28034-vout-alway-hit-ovp-thresh-after-implement-incc-mppt-algorithm

器件型号:TMS320F28034
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESFRA

尊敬的 C2000专家:

我将使用 controlSUITE 中的 INCC mppt 算法代码来供电、这里是我使用的图、IPV 是升压平均电流、Iboostsw 用于电流环路反馈。 我使用了一个配置为 CBC 的模拟比较器、用于 OVP。  

但是、Vout 是达到 OVP 阈值的方式、即使我增加了负载和 VIN 下降、您能帮助分享您对此的评论吗?

这里是 mppt 变量初始化值。  

BOOST_vars.mppt_incc.IpvH =_IQ (0.0001);
BOOST_vars.mppt_incc.IpvL =_IQ (-0.0001);
BOOST_vars.mppt_INCC.VpvH =_IQ (0.0001);
BOOST_vars.mppt_incc.VpvL =_IQ (-0.0001);
BOOST_vars.mppt_INCC.MaxVolt = MAX_VIN_Q24;//300V
BOOST_vars.mppt_INCC.MinVolt =_IQ (0.0);
BOOST_vars.mppt_incc.Stepsize =_IQ (0.001);
BOOST_vars.mppt_INCC.StepFirst =_IQ (0.05);
BOOST_vars.mppt_incc.mppt_first=1;
BOOST_vars.mppt_incc.mppt_enable=0;
BOOST_vars.mppt_INCC.Vpv_FAULT = 0;
BOOST_vars.mppt_incc.slewrate = 0;

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您需要将问题分解为一个问题、我不清楚您的帖子是否存在功率级问题、软件问题、外设配置问题等

    您可能希望先以开环方式运行系统、然后查看功率级是否正常、

    接下来、您可以包括闭环控制和检查、

    然后、您可以添加 MPPT、并看到在启动 MPPT 代码等时不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    感谢您的评论。  

    我已经使用直流源输入的平均电流模式控制验证了我的硬件、没有问题。 因此、我认为我的硬件应该很好。

    然后、在通过 TI 演示仔细检查我的代码后、我发现我使用 Vout 信号作为电压环路的反馈、而不是输入电压信号。 这是使 VOUT 始终达到 OVP 的根本原因。  

    但在修复此错误后、功率级启动后、输入电流降至0。 然后、我通过增加输入电压环路带宽来调节电压环路系数、我得到了很好的改进。 但它仍然不是最好的、因为它不会在升压级中输出最大功率。 系数似乎会影响性能。 那么、您能否分享一些有关如何识别电压/电流环路系数的文档或评论? 以及如何设置 MPPT 算法的步长?

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您可以参考我们的 SFRA 库和补偿设计器来调整系数

    www.youtube.com/watch