请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 C2000WARE、 controlSUITE
我下载了 MotorWare 和 C2000Ware、以便能够为 TMS320F28035开发代码。 从我可以看到的结果中、大多数驱动程序和示例都是针对 F2802x、F2805x 和 F2806x 器件量身定制的。 由于 F2803x 与 F2802x 器件非常相似、是否可以对 这些器件使用相同的 HAL 和驱动程序、只要这两个器件的功能和功能重叠、例如 ADC、PWM、SCI、 I2C 等...
谢谢