This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何连接到微控制器?

Guru**** 2535440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602563/ccs-tms320f28377d-how-do-i-make-the-connection-to-the-microcontroller

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉微控制器编程。 我现在使用 TMS320F28377D 来执行我的项目。 我只是想知道如何连接 TMS320F28377D 的引脚以便对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hubert。
    它取决于编程方法- JTAG (不同的)或串行编程。 您有自己的控制器板、还是有 LaunchPad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Disona、
    我有自己的控制器板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么请看一下这个文档: www.ti.com/.../tms320f28377d.pdf
    第34页的"JTAG"管脚。 这些是 JTAG 的引脚、它们必须连接到 JTAG 仿真器的相应引脚。