This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:用于外部闪存的引导加载程序

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602065/ccs-tms320f28335-bootloader-for-external-flash

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将外部闪存连接到 scc F28335到 xintf7。 我已通过 code composer 中的 hex 实用程序生成 Intel 格式 hex 文件。 我已 使用串行方式将十六进制代码上传到外部闪存。现在、我希望引导加载程序从外部闪存运行代码。您能指导我下一步做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qaiser、您好!

    接下来是引导引脚配置。 请查看下表:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gautam、

    我将尝试这个。我们有 Xintf0、6和7。 它将从哪个外部接口引导?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下用户指南中阅读有关引导模式的更多信息: http://www.ti.com/lit/spru963

    此致
    Chris