This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:终止程序执行。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602436/compiler-tms320f28335-terminate-program-execution

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好!

我们在主函数中有一个 while (1)、我们希望在发生中断时终止程序执行。

我们可以设置一个标志、在 while (1)内进行检查并执行中断; 但是、我们想知道是否有方法或指令可以终止程序执行、我们可以在 ISR 中使用。

非常感谢。

帕洛马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paloma、

    您可以尝试使用:

    ASM (" ESTOP0"); 

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops 包含一个专门针对 F28335的专题讨论会和一个专门针对中断的章节、以及一个出色的实验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    ASM (“ESTOP0”);对我没有帮助,因为据我所知,ESTOP0指令仅在 DSP 连接到仿真器时才起作用。
    我需要一条在最终版本代码中有效的指令。

    BES 此致、

    帕洛马