This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:通过串行端口进行编程

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601991/tms320f28335-programming-via-serial-port

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在尝试通过  TMS320F28335器件上的 Uniflash v4.1使用串行端口执行板载闪存编程。

它仅为我提供了 XDS 版本的选项。

是否可以通过 sci 或串行端口进行连接?

此致、

雅科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它不可用。

    我们有一个串行闪存编程器和 sci 闪存内核、可用于串行更新闪存。

    请参阅

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅科夫

    Uniflash 没有串行端口支持对闪存进行编程。 您可以使用 Codeskin 来实现此目的。

    www.codeskin.com/programr

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回答