This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:引导加载程序过程

Guru**** 2578905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602173/ccs-tms320f28069-boot-loader-process

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道 cmd 文件的工作方式和引导过程。 我从  DSP28_CodeStartBranch.asm 文件中读取程序启动,但在我的工作空间中找不到文件。 是有人帮我实现了同样的目的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、


    CMD 文件:


    引导过程:请阅读的第2章

    F2806x_CodeStartBranch.asm 在下面的路径中可用。

    路径: \device_support\f2806x\v151\F2806x_common\source\

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manoj