This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:对 MCU 进行编程

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602135/tms320f28379d-programming-mcu

器件型号:TMS320F28379D

你好

我将 F28379D controlCARD 用于电力电子应用。
目前、 我在电路板上为 controlCARD 提供了大接头、但将来我想直接在 PCB 上购买和使用 MCU、因为我需要在封闭的外壳中测试 PCB、在封闭的外壳中没有空间测量高度 controlCARD。

然而、我在这个领域没有/很少经验、我想知道当我将 MCU 直接焊接到电路板上时如何对它进行编程。
我是否还需要在 PCB 上提供某种类型的 USB 端口和隔离(XDS 100v2 USB 调试探针)? 您是否有相关的应用手册或白皮书? 我是否需要为此购买其他设备?

除了这个连接问题、是否有任何保护输入/输出端口的建议?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Simon Ravyts">我是否还需要在 PCB 上提供某种 USB 端口和隔离(XDS 100v2 USB 调试探针)? 您是否有相关的应用手册或白皮书? 我是否需要为此购买其他设备?[/QUERT]

    您只需在 PCB 上提供一个14引脚 JTAG 接头。 稍后、您可以使用外部 XDS100v2或 XDS110调试器对控制器进行编程-调试。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gautam

    感谢您的快速回复。 您能否为我提供调试器的链接/产品编号、我需要为此购买这些链接/产品? 还是这样: be.farnell.com/.../1831927

    我是否还需要考虑其他事项? 原因、此时我始终通过我的计算机在 CCS 中保持连接。 它应该成为完全独立运行的应用程序。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    [引用用户="Simon Ravyts"]
    感谢您的快速回复。 您能否为我提供调试器的链接/产品编号、我需要为此购买这些链接/产品? 还是这样: be.farnell.com/.../1831927

    以上或这是最新版本:

    [引用用户="Simon Ravyts"]我是否还需要考虑其他事项? 原因、此时我始终通过我的计算机在 CCS 中保持连接。 它应该成为完全独立运行的应用程序。
    [/报价]

    完全正确。 应将代码配置为从闪存而不是 RAM 运行。

    此致、

    Gautam