This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:将 McBSP 与外部 RS485和 RS422器件配合使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601712/tms320f28377s-using-mcbsp-with-external-rs485-and-rs422-devices

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我使用的是 TMS320F28377S、我想使用 McBSP 连接使用 RS485和 RS422作为物理接口的传感器。

在阅读技术参考手册中的 McBSP 部分后、我对 McBSP 有了简要的了解。 但我仍然很困惑。

考虑到我有4个外部 RS485和4个外部 RS422器 件、并且 TMS320F28377S 中有2个 McBSP (例如 McBSPa 和 McBSPb)、我将为4个外部 RS485器件专用 McBSPa、为4个 RS422器件专用 McBSPb。 有可能吗?

McBSP 有6个引脚。 那么、将 McBSP 连接到4个外部(RS422/RS485)器件需要多少个引脚? 它是否与 SPI 类似、我们需要为所有其他器件选择从器件? 或6个引脚足以连接到所有4个器件?

是否引入了时分多路复用和多通道概念、以便 McBSP 可以连接到多个器件? 在我的案例中、使用 时分多路复用和多通道概念连接到4个外部(RS485/RS422)器件是否合适?

谢谢、此致、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    我现在将研究您的问题。 我很快会回来的。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我建议查看此应用手册、了解 McBSP 如何与多个器件连接:

    但是、我没有专门知识来确定 McBSP 的协议是否与您需要的协议兼容。 我将会看到我是否可以找到任何其他信息。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit、

    阅读本硬件设计指南后:

    www.ti.com/.../spraas1c.pdf

    只要您有(a)个可以通过 McBSP 发送/接收的器件和(b) RS485/422协议的相应收发器、就可能会出现这种情况。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    感谢您的快速回复。 我会先阅读这些文件、然后再发布任何进一步的查询。

    谢谢、此致、
    Ankit