This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:具有 Total ACE 的外部总线接口

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602136/tms320f2812-external-bus-interface-with-total-ace

器件型号:TMS320F2812

您好!

  我们使用外部接口 区域0来访问 Total-ACE。 如何初始化地址和数据总线以访问区域0中的外部接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenin、

    我不熟悉 Total ACE、因此我无法对其进行评论。

    假定它支持一个标准异步存储器接口、你将使用 XINT 寄存器 XTIMING0、XINTCNF2、和 XBANK 来初始化寻址模式和建立/保持时间。

    Tommy