This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:为 Instaspin FOC 开发高电流中电压逆变器

Guru**** 2571605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602261/instaspin-bldc-develop-a-high-current-medium-voltage-inverter-for-instaspin-foc

器件型号:INSTASPIN-BLDC

您好!

我想在不使用 DRV IC 的情况下设计自己的三相逆变器。
对于每个相位、我希望使用独立的半桥栅极驱动器。

为了 与 Instaspin FOC 兼容、我需要折弯电路:

每个相位的-Halfbridge (独立高侧和低侧)
总线电压的分压器
具有低通特性的反电动势分压器(需要3次)
电流传感器

对吗?
什么都没有丢失?

谢谢!

大家好
Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    右侧、三相电流传感器、三相电压传感器和一个直流总线电压传感器。 并需要为电压检测采样电路添加 LPF。