This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:如何配置具有 dvr8301RevB BoosterPack 的28069m Launchpad 以运行 InstaSPIN

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, CONTROLSUITE, MOTORWARE, INSTASPINUNIVERSALGUI, LAUNCHXL-F28069M, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601942/launchxl-f28069m-how-to-configure-28069m-launchpad-w-dvr8301revb-boosterpack-to-run-instaspin

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301controlSUITEMOTORWAREINSTASPINUNIVERSALGUIC2000WARE

这一问题肯定以前已经得到了解答。  在论坛上找不到它。

我有一个 C2000 LaunchPadXL 28069M 和一个 BOOSTXL-DRV8301 RevB、我已将一个低电流(<1A) 12V BLDC 电机和一个12V 电源连接到该电机。

我想尝试 InstaSPIN。

我了解我需要做的是对28069M 微控制器进行编程并运行 GUI 应用程序。

我无法确定用于对28069M 进行编程的 CCS/controlSUITE/MotorWare 工程、也无法确定如何运行 GUI。

在下载并安装以下 CCS、controlSUITE、instaspinuniversalgui 和 motorware 版本后


2017-03-16 06:33 PM       16、582、656  ccs_setup_7.1.0.00015.exe                                                                                       
2017-04-1903:06 PM    2、046、988、071 controlSUITE3.4.6setup.exe                                                                                                                                                                  
2017年6月06日 05:24 AM      274、877、672 instaspinuniversalgui_v105.exe                                                        
2017年6月05日 08:43 PM       97、893、839  motorware_1_01_00_18.zip -->解压缩到:                                                       
2017-04-05 上午11:30      、100、446、810 motorware_1_01_00_18_setup.exe

在 C:\TI 下、我们可以看到安装在127661目录中的总共9、534、769、411字节的210021文件
          210021文件 9、534、769、411字节
          127661方向

有1301.PDF 和723.EXE 文件。

文件 C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2806xM_universal\InstaSPIN_UNIVERSAL.exe 看起来是 GUI 的一个不错选择。

启动它会启动 controlSUITE、软件浏览器而不是 GUI。  我可以绕过 controlSUITE 文件夹树 并查看许多文档。  我找不到 GUI。  我找不到 GUI 对应的 CCS 工程。

启动 controlSUITE 或 Motorware 时也会发生同样的情况。  它们都启动了 controlSUITE 软件浏览器。

我出了什么问题?

我使用哪个 CCS 项目对28069M 目标进行编程?

如何启动 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Greg、我有一种相同的感觉、下载了大量 GB、我发现:

    /*How to configure hardware launchxl-f28069m + boostxl-drv8301*/
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf

    /*此 PDF 说明如何使用 InstaSPIN_UNIVERSAL.exe */
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universe\qsg_gui_universal.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    *从 lab2C 或 lab2b 开始获取电机参数、然后配置 user.h

    可以使用此 Excel 计算//初始值。 *
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\motorware_selecting_user_variables.xlsx

    /*此软件运行实验*/
    C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2806xM_universal\InstaSPIN_UNIVERSAL.exe

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mariano 提供的有用信息。 我强烈建议阅读 InstaSPIN 实验室用户指南、该指南可在以下位置找到:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    这将提供有关哪些实验实现 InstaSPIN 能够实现的不同功能的信息。 通过阅读第一个实验指南、可以很好地介绍如何将项目加载到 CCS 中以及如何使用 MCU 进入调试模式。

    我们了解到、当前的软件环境是一个大下载环境、可能很难导航。 当我们迁移到 Motorware SDK 时、我们将努力提高客户的易用性、Motorware SDK 将与 C2000Ware 配合使用、以满足我们未来的器件需求。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要在 InstaSPIN_UNIVERSAL.exe 软件中添加的其他组件包括用于比较差分配置的信号图、CCS 图非常基本、很难比较差分信号。