This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:HVmtorCtr + PFC 套件最大电机速度

Guru**** 2575725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602169/tms320f28035-hvmtorctr-pfc-kit-maximum-motor-speed

器件型号:TMS320F28035

你(们)好

HVMotorCtr + PFC 可以处理的最大电机转速是多少? (PM 机器)  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机速度是总线电压的函数、因此它将受到 EVM 可能提供的功率的限制。 我相信该套件的额定功率高达1kW;如果您的电机处于或低于该额定功率、您应该能够以额定速度旋转。 任何额外的速度增加都需要您考虑过调制等因素

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sean 的重播

    我想知道 TI 套件可以处理的最大速度是多少。 我有一个额定转速为9300rpm (9.3krpm)的 PM 电机、最大输入电压为270V。 TI 套件可以处理这种高速吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件的额定速度不是针对速度、而是针对瓦特(功率)输出。 额定速度所需的功率是多少?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.2KW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于电路板的额定输出功率为1.5kW、因此您应该能够达到额定速度、因为您的电源可以为电路板本身提供足够的功率。

    肖恩