This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:LAUNCHXL-F28379D =>DualCoreExample 项目/设置 DualCore 项目

Guru**** 2536010 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602180/ccs-tms320f28379d-launchxl-f28379d-dualcoreexample-project-setting-up-a-dualcore-project

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DcontrolSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

´re 使用 LAUNCHXL-F28379D。
´d 我对一个重要的示例项目感兴趣、该项目(例如) CPU_0读取 ADC 结果并"将其提供"给 CPU_1、后者将其放置在 PWM 占空比寄存器中。
据我所见、controlSUITE 中没有可导入的双核项目? 我n´t C 文件的示例、但我不知道如何处理它们...

此致、
Jasson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasson、您好!

    C2000ware    中 device_support/f2837xd/example/dual 文件夹下提供了一些双核示例项目。

    此外、观看此培训视频、该视频演示了在 CPU1和 CPU2之间发送数据的基本双核处理器间通信技术。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。


    此致、

    Ozino