This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:比较器的最大滞后

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601378/tms320f28379d-maximum-hysteresis-of-comparator

器件型号:TMS320F28379D

在 SPRS880G 的表5-54中列出了比较器的迟滞最大值为48 CMPSS DAC LSB、如果要将迟滞值设置为200mV、是否可以实现该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    F28379中的比较器使用 compdac 来应用迟滞、这就是这些单元采用 cmpss DAC lsb 的原因。 由于 compdac 使用 VDDA 或 vdac 作为基准电压、因此可施加的最大迟滞约为42mV (lsb 至 mV)。

    出于好奇、您是否需要200mV 的迟滞? 如果您的系统具有如此大的噪声、则应考虑降低系统中的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    强、

    如果需要更多的迟滞、您可以考虑添加外部电阻器网络来补充或替代内部迟滞: en.wikipedia.org/.../Schmitt_trigger

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、

    谢谢、客户要求他们需要200mV 的迟滞、他们使用 ADC 通道来进行比较器和 AD 采样、因为我没有找到内部电阻器网络的参数、 您能否帮助解释在需要更多迟滞时如何添加外部电阻器网络?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    您能看到链接吗?  有一个用于计算迟滞的通用拓扑和公式。

    它本质上是一个拉电阻器、允许比较器 GPIO 输出偏置输入电压。

    Tommy