This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:用于消除噪声的 TMS320f28377s ADC 高通滤波器

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601927/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s-adc-high-pass-filter-to-eliminate-noise

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

  我正在使用 TMS320F28377s 午餐时间。 我想在 ADC 上实现高通滤波器以消除噪声、我该怎么做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这对您来说是一个很好的起点:C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FPU\v1_50_00\examples\filter\2837x_fir

    此致、
    Gautam