This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:施密特触发缓冲器

Guru**** 2581155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601793/tms320f28374s-schmitt-trigger-buffer

器件型号:TMS320F28374S

尊敬的:

我正在读取 szza043 (在振荡器电路中使用 CMOS 非缓冲反相器) 并 查看 图24。 即使没有采用施密特触发器的反相器缓冲器、也可以使用振荡器吗?

此外、您能否共享 引脚 X1的杂散电容值?

期待收到您的回复、

BR、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好传真:

    如果使用外部时钟源、我们通常会看到使用 CAN 振荡器(3.3V 输出)。  然后可以将其馈入 X1。

    如果决定使用 szza043中描述的内容、我建议使用施密特触发缓冲器。  如果时钟被馈送到多个器件、情况尤其如此。  应设计并验证缓冲器的输出是否充分符合 F28374S 数据表规格。

    我认为我们没有指定 X1杂散电容的特征数据、但我不认为它很重要。

    希望这对您有所帮助。


    谢谢、
    Brett