This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:功率级参数自适应值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601578/tidm-1000-power-stage-parameters-adaptaion

器件型号:TIDM-1000

尊敬的香榭丽舍

您能否告知我们、可通过 GUI (使用解决方案适配器工具)实现的功率级设置边界是什么?TIDM-1000 HW 可以承受这些边界?

BR、

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解您的问题、但我将尝试解释解决方案适配器的用法。

    TIDM-1000的硬件是固定的、

    因此、您应该默认使用软件中的值。

    用户可以更改小的内容、例如增量构建级别、更改电压设置点等

    现在、当您想要设计自己的电路板时、您会想到不同的功率级别、可能会使用不同的电感值等

    (解决方案适配器对功率级设计没有帮助)。

    您可以在 GUI 中输入这些值、以进行补偿设计、并在电站发生变化时为控制器导入新的系数。