This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:ADC 采样序列与 SOC 配置序列不同

Guru**** 2579765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601402/tms320f28374s-adc-sample-sequence-different-from-soc-configuration-sequence

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

 我的客户报告了 ADC 采样序列与 SOC 配置序列不同的异常情况。

 目标序列如下:SOC0->SOC1->SOC2->SOC3->SOC4->SOC5->SOC6->SOC7;但显示的测试结果为 SOC4->SOC5->SOC6->SOC7->SOC0->SOC1->SOC2->SOC3;  

需要以下 项目的友好支持:

  1. 阐明采样序列与配置不同的原因。

  2. 如何配置 ADC 以使 ADC 采样序列作为 SOC0~SOC7工作?

e2e.ti.com/.../ADC-Issue-Description-TMS320F28374s.docx

期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    是否确定设置了循环指针和 SOC 优先级、以便 SOC0具有最高优先级? 您可能需要读取 RR 指针的值以进行确认。  

    请查看 TRM ADC 一章中的"ADC 转换优先级"部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cottier、
    RPOINTER 使用默认值0x10、SOCPRITY 为0;

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    每次转换后、RR 指针都会改变。  重要的是动态状态、而不是初始状态。  我认为在转换发生后它不能是0x10。