This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 内部 RAM 分配

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601513/tms320f28377d-tms320f28377d-internal-ram-distribution

器件型号:TMS320F28377D

我希望在新设计中使用 TMS320F28377D 处理器。 该处理器的数据表表明、该器件可具有高达102K 的 RAM 蠕虫(204KB)。  该处理器的 TRM 在图2-13的124页上显示了几个用于不同用途的独立 RAM 块(CPU1.LSX RAM、CPU1.M0 RAM、CPU1.M1 RAM、CPU1.Dx RAM、CPU2...等)。  102KWords RAM 是否分布在所有这些块之间?  如果是、这种分布是什么?  如果我有一个用于 CPU1的75KWord 应用程序、该程序需要从 RAM 运行以满足更高的速度要求(在引导时从闪存传输到 RAM)、该75KWord 程序将放置在何处?  是否有一个存储器映射显示了每个存储器块的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    [引用]是否在所有这些块之间分布了102K 的 RAM 蠕虫?  如果是、这种分布是什么? [/报价]

    是的、没错。

    [引用] 如果 CPU1的75KWord 应用程序需要从 RAM 运行以满足更高的速度要求(在启动时从闪存传输到 RAM)、该75KWord 程序将放置在哪里?  是否有一个存储器映射显示了每个存储器块的大小? [/报价]

    从 RAM 速度的角度来看、所有 RAM 都是0等待状态( 当在共享 RAM 的情况下从单个主器件访问时)。  除 MSG RAM 以外的所有 RAM 均可用于应用程序。 器件数据表  中有表(表6-1。 C28x 内存映射)、它具有 RAM 的分布。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek。 我刚刚介绍了此处理器的所有信息(TRM 为2400页以上!!) 并且不知道存在内存分配表。 这回答了我的问题、不应给我的申请带来问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白 Rabert。 我们很乐意回答客户的任何问题、以加快他们的开发速度。
    最适合您的开发。

    Vivek Singh