This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377D:实现 TMS320F28377D 处理器的额定800MIPS

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601594/rtos-tms320f28377d-achieving-rated-800mips-for-tms320f28377d-processor

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI-RTOS

对于 TMS320F28377D 处理器,我的一位同事已经询问了运行此处理器是否需要 RTOS --我们被告知不需要它。

我的问题:

1) 1)该处理器运行频率为200MHz、额定运行频率为800MIPS。  是否需要 RTOS 来达到该额定值?  这是基于共享处理任务的两个内核的组合评级吗?

2)两个内核是否共享信息处理(以流水线方式)、或者它们是否仅运行单独的程序?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    正确、对该器件进行编程或使用时无需 RTOS。

    800MIPS 的数字基于器件的最大时钟速度(200MHz)、事实上它有四个内核(2个 C28x CPU 和2个 CLA)。  如果所有内核都执行单周期指令、则原则上器件以800 MIPS (或800 MFLOPS、因为所有内核都支持浮点)的速度运行。

    所有内核都不受阻抗、这意味着它们运行单独的代码。  可以使用多种方法在内核之间进行数据通信、包括共享 RAM 和处理器间通信(IPC)机制。

    有关该器件的1日培训讲座可帮助您了解基础知识:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_One-Day_Workshop

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard:

    没有想到 CLA 是"内核"。

    感谢您的回复和说明。

    Bob