This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARCEXPKIT:是否可以在此 EVM 中使用 Concerto controlCARD?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSADAP180TO100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601473/tmdssolarcexpkit-is-it-possible-to-use-the-concerto-controlcard-in-this-evm

器件型号:TMDSSOLARCEXPKIT

是否可以使用 TMDSSOLARCEXPKIT 中的 Concerto controlCARD?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    [引用 USER="Anders Lange "]是否可以使用 TMDSSOLARCEXPKIT 中的 Concerto controlCARD?[/QUERPLET]

    上述套件仅配备 Concerto controlCARD。 这是主页:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉,我弄错了。
    问题应该在于、是否可以使用此 EVM www.ti.com/.../TMDSSOLARPEXPKIT 上的 Concerto controlCARD

    BR
    Anders
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Anders Lange ">问题应该是、如果可以使用此 EVM www.ti.com/.../TMDSSOLARPEXPKIT上的 Concerto controlCARD

    不正确、因为 DIMM 插槽不同且不兼容。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    如果您尝试在该套件中使用 Concerto F28M36 controlCARD、Gautam 是正确的。  请注意、您可以使用 TMDSADAP180TO100桥接接口。  请注意、F28M36+TMDSSOLARPEXPKIT 组合不存在软件。

    如果您尝试将 Concerto F28M35 controlCARD 与此套件配合使用、则可以实现这一点。

    TMDSSOLARCEXPKIT 与 TMDSSOLARPEXPKIT 相同、唯一的例外是所包含的 controlCARD 不同。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett