This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:勘误表中的 F28069 ECAN 问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600402/tms320f28069-f28069-ecan-issue-in-errata

器件型号:TMS320F28069

你好、冠军、

我在 F28069勘误表中发现 ECAN 具有" 意外停止传输操作"的建议、其中强调 在极少数情况下 ECAN 无法传输。 因为这个问题是最近增加的、所以我想在这种情况下会发生这种"罕见的情况"吗? 您如何找到此问题?

谢谢!
BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、冠军、

    有更新吗?

    谢谢!

    BR
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、
       2015年11月添加了上述勘误表。  如前所述、这种情况很少发生。 它通常出现在开发阶段、到目前为止我们尚未看到它。 我们无法"随时"重现此问题。