This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:由 CAN 更新现场程序

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TMS320F28066, TMS320F28034, TMS320F28031, TMS320F28023, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600703/tms320f28075-field-program-update-by-can

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: TMS320F28066TMS320F28034TMS320F28031TMS320F28023controlSUITEC2000WARE

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个关于通过 CAN 接口为汽车用例更新现场程序的能力的问题。

 

问题:

 它是否能够 通过 C2000 MCU 上的 CAN 接口对更新进行编程、如下所示?

   - TMS320F28075

   - TMS320F28066

   - TMS320F28034

   - TMS320F28031

   - TMS320F28023

 

请告诉我们通过 CAN 接口更新程序的建议方法和文档。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    F28075、F28066、F28034和 F28031都有一个 CAN 引导加载程序作为一个可被使用的引导模式选项。 F28023没有。
    更多详细信息、请参阅单独器件 TRM (F2807x、F2806x)或引导 ROM 参考指南(F2803x)。
    您可以在 C2000Ware 或 controlSUITE 中找到引导源代码。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!


    此致、