This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:F28055或 F28069是否具有与三态缓冲器相似的功能?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601222/tms320f28055-does-f28055-or-f28069-has-similar-feature-with-tristate-buffer

器件型号:TMS320F28055

F28055或 F28069是否具有与三态缓冲器相似的功能?

我们希望防止多个器件(F28055)写入总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F28055和 F28069都是。 当您将 GPIO 配置为输入时、它将是一 个浮动三态引脚。

    注意: 您需要禁用上拉电阻、否则 引脚将被拉高。

    此致、
    Cody