This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:使用 TMS320F28027可实现的最大开关频率

Guru**** 2580525 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601541/tms320f28027-maximum-achievable-switching-frequency-with-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

您好!

我对 TMS320F28027中可使用 HRPWM 实现的最大开关频率有疑问。

在随附的 HRPWM 文档中、在第17页、写入时钟输出 =60MHz、最大值 开关频率= 3MHz。

但是、根据我的理解、我们可以使用 TMS320F28027实现的最大系统时钟频率为60MHz、那么为什么本文档中提到了70MHz-100MHz 的系统频率? 我们是否可以将系统时钟频率提高到超过为器件指定的最大限制?

使用 TMS320F28027是否有可能实现最大开关频率=5MHz?

谢谢、

Mishae2e.ti.com/.../spruge8e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2017年6月9日、F2803x 经过编辑以消除错误信息、也限制为60MHz。 该表将在文档中更新。

    - Cody
    ________________________________________________________________

    Misha、

    您在查看有关 F2802x 和 F2803x 的文档、F2803x 器件能够实现更高的速度。 TMS320F28027的最大系统频率为60MHz、因此根据表、它支持高达2.5MHz 的频率。

    为了完全关闭此项、我将尝试为您验证表中的数字。

    此致、
    Cody