This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:制作 PCB 板、我需要什么?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257, SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600577/tms320f28069m-making-the-pcb-board-what-do-i-need

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:SN65HVD257SN65HVD33

您好!

我的项目将要结束、我想让一个基于 TMSF28069M MCU 设计的 PCB 板。 我需要在板上安装以下组件:

《CAN 收发器》(SN65HVD257)

RS485/422收发器(SN65HVD33)

3. PWM

GPIO

5. LED

我的问题是、我需要哪些组件才能通过 MATLAB/Simulink 对 PCB 板进行编程? 现在、我使用的是 Launchpad、它允许我这么做、但我需要的独立 PCB 板是什么。

谢谢、

-Kash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在询问 F28069M 在添加到定制板后如何进行编程? 您将需要添加一个具有外部接头的 JTAG 部分/以其他方式使信号能够从外部访问 MCU。 您可以从任何其他具有可编程板载 C2000的 Launchpad 或 EVM 设计复制 JTAG 部分。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    感谢您提供相关信息。

    那么、您是说我需要使用标记的信号对定制板进行编程吗?

    我想通过 MATLAB/Simulink 对定制板进行编程、这意味着我需要使用 USB (XDS100V2)。 根据原理图、如果要使用 USB 编程器、我需要将 USB 添加到 JTAG、隔离器和 EEPROM 中。 但我不希望在我的定制板上安装所有这些组件。 因此、我想我可以为每个定制板放置一个接头、使我能够访问 JTAG 信号、然后使用外部 USB 编程器对所有板进行编程。 这有助于我降低电路板的成本、尺寸和复杂性。 如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    为了保持低组件数量、我建议使用通过14引脚 JTAG 接头连接的外部调试探针(即仿真器)。  XDS100XDS200 可能是值得考虑的好选择。

    在器件和 JTAG 连接器之间、我建议参考数据表的建议。  请参阅此器件数据表中的"不对 MCU 进行信号缓冲的仿真器连接"部分:
    http://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28069m


    谢谢、
    Brett